This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5403:启用 PRBS 功能时产生噪声

Guru**** 2885680 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5403, ADS5400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992993/ads5403-noise-occurred-when-enable-prbs-function

器件型号:ADS5403
Thread 中讨论的其他器件: ADS5400

大家好、

我的客户正在使用 ADS5403、对 PRBS 功能有一些问题。

"当我打开它时、我会看到一种噪声信号。 在数据表中、我没有找到任何 PRBS 模式含义的指示。 当您打开它时、寄存器 X02中的位4被置位、数据表中对此没有进一步的描述。 PRBS 模式是什么意思?"

您能不能也给我一些关于 pseudorandom 位序列在 ADS5403中如何工作的信息? 哪个 寄存器控制 PRBS 发生器? 为什么在启用时、他们看到噪声信号?

谢谢、

Rui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rui、

    查看 ADS5403的数据表后、没有提到 PRBS 函数。 唯一可用的测试图形选项是第20页测试图形输出部分下显示的选项。

    测试图形输出
    ADS5403可配置为输出不同的测试模式、可用于验证数字接口是否为
    连接并正常工作。 要启用测试图形模式、必须采用高性能模式1
    首先通过 SPI 寄存器写入禁用。 然后、可通过配置寄存器 x3C、x3D 来选择不同的测试模式
    和 x3E。 必须配置所有三个寄存器、测试模式才能正常工作。
    第一组 HP1 = 0 (地址0x01、D01)
    寄存器地址全0全1切换(0xAAA => 0x555)切换(0xFFF => 0x000)
    0x3C 0x8000 0xBFFC 0x9554 0xBFFC
    0x3D 0x0000 0x3FFC 0x2AA8 0x0000
    0x3E 0x0000 0x3FFC 0x1554 0x3FFC
    寄存器自定义图形地址
    D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
    X3C 1 0 0 0
    X3D 0 0 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0
    X3E 0 0 0 0

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回复。

    我们可以选择在 GUI 上打开 PRBS 模式。  

    为什么在启用时、他们看到噪声信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多个 EVM 使用此 GUI。 这不是该 EVM 的选项。 单击 PRBS 测试模式框后、我将查看 GUI 最右侧的寄存器写入框、并查看写入的寄存器。 请参阅根据数据表寄存器映射所做的更改、这应说明您看到此噪声的原因。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我在原来的问题上写道: 当你把它打开时、寄存器 X02中的位4被置位。

    谢谢、

    Rui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为其他设置会发生更改、因为地址0x2位4是 超范围设置。 这应该对输出数据没有影响。 请勿在 GUI 中使用此设置、因为它对该器件无效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我知道此 GUI 也可用于 ADS5400、后者可选择打开 PRBS 模式。 但是、当我的客户打开它时、x02仍将从0790更改为0780。 请参阅以下内容:  

    我相信,这种情况必须有一个理由改变,并以某种方式造成噪音。

    请看一下吗?

    谢谢、

    Rui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松饼、

    在寄存器0x02中、位0-4和11-15必须始终按照数据表写入"0"。 将"1"写入此位中的任何一个都可能导致器件无法正常工作。 此 GUI 上不应出现 PRBS 选项按钮、因为此 GUI 使用的任何器件都不具有此功能。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    谢谢、我知道这不应该是 GUI。

    但事实是、它也在 GUI 上、当我的客户打开 GUI 时、他会看到噪声。 他想知道原因。  

    这不应该对输出信号产生影响、但实际上它具有影响。

    谢谢

    Rui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松饼、

    在寄存器0x02中、位0-4和11-15必须始终按照数据表写入"0"。 将"1"写入此位中的任何一个都可能导致器件无法正常工作。 此 GUI 上不应出现 PRBS 选项按钮、因为此 GUI 使用的任何器件都不具有此功能。

    注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有其他可以添加的内容。 抱歉。