This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118-Q1:FSR 和内部阻抗

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118-Q1, ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992646/ads1118-q1-fsr-and-internal-impedance

器件型号:ADS1118-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1118

对于汽车原型项目、我们使用您的组件 ADS1118-Q1读取热电偶(测量范围为-40°C 至900°C)。

但我们有问题/理解。

我们不理解为什么当我们更改 FSR 时,转换值(ADC*LSB)是不同的。

内部阻抗与不同测量阻抗之间是否存在链接? 即使 Rf差异 和 Rf差异 较大(75k)。 我找不到为什么值 不同。 (内部阻抗为710k 至22M)

请参阅下表中的热电偶 K 型 (温度约为100°C = 4mV)、即使我减去1mV (25°C 环境温度)也是如此。 我必须具有3mV。 我不明白为什么我在0.512下具有1.29mV 电压(通常为最佳分辨率)。

FSR ADC 值 LSB ADC 转换 mV
4.096 24 125u 2.98
2.048 44. 62.5u 2.76.
1.024 71. 31.25u 2.23.
0.512 82. 15.625u 1.29.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jocelyn、您好!

    热电偶测量需要进行两次测量才能准确读取热电偶温度:第一次测量热电偶、第二次测量冷端的温度。 听起来您只进行了第一次测量、这是正确的吗?

    我们有一本热电偶指导手册、其中详细介绍了测量 TCS 的不同方法: https://www.ti.com/lit/an/sbaa274/sbaa274.pdf

    我们还提供了一份专门与使用 ADS1118进行 TC 测量相关的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sbaa355/sbaa355.pdf

    请查看这些文档、并告诉我这些文档是否有助于解答您的一些问题。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我有包含不同度量值(不同参数)的 Excel 文件。

    您是否收到了发送此文件的电子邮件?

    此致、

    Jocelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jocelyn、您好!

    如果您愿意在该论坛中发布数据、则可以直接将数据发布到主题中。

    如果不是、您可以将鼠标悬停在我的用户名上、此时将出现一个下拉列表、其中显示"请求友谊"等内容。 这将允许我们通过直接消息离线共享信息。

    布莱恩