This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:采样时间错误

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992291/ads1232-sampling-time-error

器件型号:ADS1232

您好!

你好。 但愿你一切顺利。

我们的客户对 ADS1232有以下问题。

"我是 ADS1232模数转换器芯片的用户。

我通过向速度引脚提供高电压来将 ADC 采样速度设置为80Hz、如您的数据表所述。

但是、它以随机的10SPS 或80SPS 运行、而不是以连续的80SPS 运行。

ADS1232芯片是否有任何其他算法来转换采样速度?"


您能帮助我们解决这个问题吗? 感谢您的支持。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    您能否提供原理图?  ADS1232是一款引脚控制型器件、所有数字输入引脚必须处于适当的运行电平、而不是悬空。  这包括时钟、增益、地址和温度引脚。 PDWN 引脚还必须设置为高电平、且不悬空、否则运行将不可预测。

    如果这种情况出现并正确检查、则应查看 DRDY/DOUT 引脚的示波器或逻辑分析仪快照以观察行为。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    你好。 我刚刚收到了我们客户的回复。 请参阅下面的内容。

    "您好、抱歉、我没有原理图文件。
    我使用的是这种商业电路板、其中的引脚直接连接到 ads1232芯片。

    我认为原理图与您的 ADS123X 数据表的典型应用原理图示例相同、如下所示。



    但是、为了采用 80SPS 模式、我直接将 SPEED 引脚连接到 AVDD (5V)。
    是否可以解决问题?
    我期待您的回复"

    感谢你的帮助。

    此致、

    Cedrick



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    使用分线板是可以的、但我不知道客户是如何实际连接该器件的。  显示方框图不是很有帮助。

    例如:

    • CLKIN 引脚是如何连接的、还是正在使用晶体?  
    • A0和 TEMP 引脚上的实际电压是多少?  
    • 增益引脚上的实际电压是多少?  
    • PDWN 引脚上的电压是多少? (如果此引脚连接到微型 GPIO、则必须将此电压拉高、且不能处于悬空状态。)
    • 是否所有电源引脚(包括接地引脚)均已正确连接并经过验证?

    所有这些引脚都会影响输出数据速率。  使用分线板的另一个问题是性能。  使用原型设计解决方案很难实现高水平的性能。

    此致、

    Bob B