This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:与 DAC38RF82EVM 连接时、DAC38RF82EVM GUI 出现问题。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992163/dac38rf82evm-issue-with-dac38rf82evm-gui-when-connected-with-dac38rf82evm

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38RF82

您好!

遇到 DAC38RF82EVM GUI 问题。 当 GUI 处于"模拟模式"时、它工作正常、但当我们将其连接到硬件时、它无法按预期工作。

例如、在模拟模式下、LMK04828->Clkout0和1 (FPGA 时钟和 SYSREF)的值->DCLK 分频器=1时、当我们将其连接到硬件 DCLK 分频器时、值从1更改为32。

其他字段值也是如此。

有关更多详细信息、请参阅随附的 GUI 屏幕截图 PPT。

.e2e.ti.com/.../issue_5F00_with_5F00_DAC38RF82_5F00_GUI.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否确保 EVM 已正确通电? 这看起来 SPI 正在读回所有的零。 请确保您的 USB 连接良好、电源连接正确。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang Hsia,

    问题仍然存在。 我已检查 USB 连接和电源是否都正常。 EVM 上的 D11 PWR LED 也亮起。

    我已通过 Agilent 电源为 DAC EVM 供电。 电源开启后、我们观察到电压为 5V、电流为1.01A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们还有一个 DAC38RF82EVM 电路板、我们也发现了与之相同的上述问题。 这两款电路板都是从 TI store 新购买的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imran、

    请参阅随附的文档以获取有关此问题的故障排除帮助。 确保所有分流器都连接在 J23上。 如果您有 oscilloscopee2e.ti.com/.../Board-trouble-shooting.pptx、也可以使用此连接器来验证 SPI 信号是否正在切换。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、Kang Hsia、

    问题已解决。 我没有点击"DAC RESETB Pin (DAC RESETB 引脚)"和"LOAD DEFAULTS (加载默认值)" 按钮。 执行以下步骤后、问题得到解决。

    1.点击"DAC RESETB Pin"。

    2. 点击"load defaults"。

    之后、我根据我的要求更改了 DAC 时钟频率、DAC 数、每个 DAC 的 IQ 对数、所需的内插。  

    注意:如果我们不单击"DAC RESETB Pin (DAC RESETB 引脚)"和"LOAD DEFAULTs"、并且如果我们在步骤3中直接更改参数、那么我们将面临上述问题。

    谢谢、

    Imran