This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:ADS131A02 - ADC 自检

Guru**** 2542880 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/993419/ads131a02-ads131a02---adc-self-check

器件型号:ADS131A02
主题中讨论的其他器件:ADS131A04

我在数据表 " ADC 自检"中找到、但我不清楚具体的内容、您能更详细地解释一下吗?

另一个疑问:是否可以读取基准的模拟值?

我需要某种方法来测试 ADC、而无需在输入端应用外部信号。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    感谢您的发帖。

    ADS131A02和 ADS131A04包含多种诊断功能、例如数据完整性检查(CRC)、输入过范围和欠范围检测以及接口故障的多个标志。 此器件上没有内部模拟测试信号或多路复用器。

    没有直接的方法来读取内部基准的模拟值。 也许您可以在模拟电源之间使用板载分压器来代替外部测试信号。

    此致、

    Ryan