This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:VREF 长期漂移

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1247, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/993254/ads1247-vref-long-term-drift

器件型号:ADS1247
主题中讨论的其他器件: ADS124S06

设计

我的一位客户希望了解长期漂移值、例如我们的参考具有1000h 漂移 ppm 参数。   ADS1247、 我们是否有 Vref 长期漂移数据? 感谢你的帮助

B.R.

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    遗憾的是、我们没有 ADS1247 VREF 的长期漂移数据。

    我们确实拥有 ADS124S06的长期 VREF 漂移数据、ADS1247是下一代版本。 此信息可根据要求提供、并将包含在 ADS124S06的下一个数据表修订版中。

    布莱恩