This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS1206:内部基准

Guru**** 2927360 points

Other Parts Discussed in Thread: THS1206, TL431, TLA431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/993131/ths1206-internal-reference

器件型号:THS1206
Thread 中讨论的其他器件: TL431

尊敬的团队:

我的汽车客户正在项目中使用 THS1206、并有一些问题。 提前感谢您的支持。

他们 决定放置一个外部电压基准(3.5V 和1.5V)。 在方框图中、内部基准被缓冲。 这些基准的电流消耗是多少? TL431 (或一些类似的并联稳压器)是否足够、或者必须使用 OPAMP 进行缓冲?

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    遗憾的是、我没有关于 THS1206内部基准电流消耗的任何详细信息。  我对使用 TL431的担心是稳定性问题-消耗的电流将是动态的。  需要绕过基准(理想情况下为10uF)、以便 TL431保持稳定、但我不知道它们在没有静态负载的情况下的性能如何。  这里有一个 TLA431器件的应用手册、其中介绍了器件的稳定性、您可以在 以下位置找到该手册:https://www.ti.com/lit/an/slva482a/slva482a.pdf。  在您的应用中不使用内部基准有什么特殊原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tom 提供的信息和配套资料。  

    客户最终使用了 LM4041、因为它对他们来说更稳定。  它们 测量电流、VREFP 消耗的电流为1.2mA、VREFM 消耗的电流为0.7mA。 对于10uF 电容器、这 应该足够了。  THS1206中的内部基准容差对于其应用是不可接受的。

    Daniel