This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E06:VCAP1充电启动时序

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/990836/ads131e06-vcap1-charging-start-timing

器件型号:ADS131E06

大家好、

我的客户将为其应用使用 ADS131E06、并且在 POR 之后调整复位的时序。

尽管他认为 VCAP1会在电源上电后立即充电、但由于 该波形(VCAP1.png)可通过 TI 内部网络访问、充电开始的延迟大约为400ms。

通道1:POWER_EN

CH2:VCAP1

CH3:复位

请忽略电源/复位的第一次毛刺脉冲。 这是由仪表侧造成的。

此外、他还将添加额外的800毫秒延迟、以便从设置波形进行重置。

为什么启动 VCAP1充电会显示延迟?

是否为预期行为?

此外、即使在断电后、VCAP1上仍保持大约100mV 的电压。

这种行为是否正确(这只是电容器侧的问题吗)?

此致、

Shota Mago

此致、

Shota MgO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    感谢您的发帖。

    什么是"Power_EN"? 我想它可以是 LDO 或其他 IC 上的使能引脚的控制信号。 更适合直接查看 AVDD = ON 和在器件引脚上测量的 VCAP1之间的时间。  

    断电期间 VCAP1上的100mV 可能是由于轻微的测量误差。 您是相对于 AVSS 还是相对于电路板上其他位置的接地进行测量? 或者、正如您提到的、电容器可能会在断电期间保持电荷并影响测量。  我认为这不是一个重大问题。

    此致、

    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    很抱歉、没有解释。 我忘记添加 Power_EN 的含义。

    如您所料、这意味着 LDO 的 EN 信号可为 AVDD/DVDD 供电。

    我将要求客户直接测量 AVDD、但他只想知道触发 VCAP1充电的条件。

    断电期间以100mV 为单位进行注释的电压不会是一个重要问题。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    虽然我没有收到新捕获的波形、其中包括直接 AVDD 和 VCAP1测量、但是否可以提供条件来开始为 VCAP1充电?
    AVDD 上电后、是否应立即对 VCAP1充电?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    我已要求设计人员对此进行研究。 我稍后会回复一个更新。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    一旦电源开启、VCAP1将开始斜升。 也许客户在前400ms 内保持/PWDN 引脚为低电平?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢您的确认。

    由于客户控制/PWDN 引脚、他将检查是否存在延迟。

    此致、

    Shota Mago