This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:速度高于10.4GS/sec 的高速 ADC

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08DJ5200RF, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992074/adc12dj5200rf-higher-speed-adcs-above-10-4gs-sec

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:ADC08DJ5200RF

我想了解这个射频 ADC 器件的发展蓝图-特别是在更高的采样率、可能8位/采样和功耗下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们会将此问题脱机、并通过电子邮件直接联系您。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、如果没有达成保密协议并为该帐户分配了 TI 客户经理、我们将无法详细讨论我们的发展蓝图。  

    我可以告诉大家、我们计划以与 ADC12DJ5200RF 相同的速度发布8位 ADC08DJ5200RF、只需降低 SNR 和价格。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob

    感谢您的反馈。 是否可以很快简要介绍此类 ADC 器件?

    患者

    (972) 896-4937

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pat:

    当然、我明天会打电话给您。

    Thx、

    Rob