This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4420EVM:设置配置的可能性有限

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4420EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/993153/afe4420evm-limited-possibilities-to-set-up-the-configuration

器件型号:AFE4420EVM

大家好、

客户正在使用 AFE4420EVM 进行评估。 在4420EVM (版本1.1.0)的软件中、设置配置的可能性有限。
例如、不能更改第7相的寄存器203中的 TIA 增益。 是否有理由不为光晶体管的增益更改电阻器?

 他们还尝试更改了 TI 文档包中 Excel 工作表上的设置。 但工作表未找到其他表。 这是已知问题吗?
下面 是丢失文档的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我们已通过电子邮件收到您的请求、并将通过电子邮件回复您的问题。