This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8555:内部时钟频率范围是多少?

Guru**** 2522180 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992891/ads8555-what-is-the-internal-clock-frequency-range

器件型号:ADS8555

内部时钟频率范围是多少? 只有一个数据"内部转换时钟周期"最大值为68ns、这是最小频率。 时钟频率范围是多少? 最大内部频率是多少? 我们希望知道它对于不同的器件是否稳定。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang shu、

    ADS8555上的最大时钟周期为68ns、这会导致14.7Mhz 时钟频率。 这是一款非常成熟的器件、您能否分享更多您为何关注内部时钟的信息?

    此致

    戴尔