This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8509:输入阻抗不同。

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8509, ADS7809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/993120/ads8509-input-impedance-is-different

器件型号:ADS8509
主题中讨论的其他器件: ADS7809

您好!
我的客户声称表2上的输入阻抗与 ADS8509上的等效电路不同。
根据数据表、使用 REF 缓冲器连接10kohm、如下所示:

但是、我的客户说、应使用 GND 连接10kohm、ADI AD977也使用 GND 连接。  这就是为什么他要问的原因。  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    是的、第一页的方框图应该显示接地电阻的串联电阻。  ADS8509不能直接替代您提到的竞争对手器件。  请查看具有相同输入阻抗(和方框图误差)的 ADS7809。