This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:校准过程

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992935/ads124s06-calibration-procedure

器件型号:ADS124S06

设计

使用 ADS124S06时、我的客户在下面 对 校准过程感到困惑。

1. 进行自 校准时,器件是否应处于“继续”模式? 如果器件处于待机模式、 自 校准命令 是否起作用?

2. 客户如何 知道 自我 校准已完成并成功完成?  

3.如何 执行系统校准程序,以及重复上述 point1和 point2混乱。

感谢你的帮助

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    请参阅我对以下问题的回答。

    此致、

    Bob B

    1. 进行自 校准时,器件是否应处于“继续”模式? 如果器件处于待机模式、 自 校准命令 是否起作用? [BOB]器件不需要处于连续模式、但必须进行转换。  如果 ADS124S06处于单次转换模式、则必须发出 START 命令才能开始转换。  在转换完成之前、必须发出 SFOCAL 命令。  SFOCAL 仅通过在多路复用器上放置一个内部短接并使用转换值作为偏移来消除 ADC 的偏移、并将该值放置在 OFC 寄存器中。  此后、将从每次转换中减去 OFC 寄存器中的值、以消除偏移。  在发出 SFOCAL 命令之前、应将数据速率和 PGA 设置设置设置为所需的值。  在大多数应用中、发出 SFOCAL 命令就是必需的。  去除偏移的另一种方法是使用全局斩波功能。

    2. 客户如何 知道 自我 校准已完成并成功完成? [BOB]校准周期结束时、DRDY 的转换与正常转换相同。  当 DRDY 从高电平转换为低电平时、校准已完成

    3.如何进行系统 校准,以及重复上述 point1和 point2混淆。[Bob]系统校准要求将输入设置为"0"级别,以进行系统偏移校准。  对于系统增益校准、必须将输入设置为输入端的满量程电压。  可能没有必要使用系统校准、因为这需要外部功能来提供进行校准所需的适当输入电压。  根据传感器的不同、可能有更好的校准方法。