This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:带有 ADC 输入代码的 DAC8760输出电压

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992809/dac8760-dac8760-output-voltage-with-adc-input-code

器件型号:DAC8760

您好!

 我正在尝试使用 输入 ADC 输入代码与输出电压来配置 DAC8760。 我已将0 - 10V 设置为输出。  

是 DAC 将输入代码(ADC 值)线性转换为输出电压,或两者之间的关系。

请提供任何帮助。  

谢谢

Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    如果您将输出设置为0V 至10V 范围、则转换公式应为

    输出电压=[(DAC 代码)/2^16]*10V

    例如、一个0x4CCD 的 DAC 代码转换为

    (0x4CCD/2^16)*10V =(19661d / 65536)* 10V = 3V

    您是否在设置器件或获取正确输出时遇到问题?

    吴约瑟