This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:ADC 单端配置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/991068/ads125h02-adc-single-end-configuration

器件型号:ADS125H02

您好!

 我目前正在研究与 MSP432p4111连接的 ADS125H02。 在此过程中、我连接了模拟引脚 A、

AIN0 -输入电压  

AIN1 -接地

AINCOM -接地

此模拟引脚连接是否适合单端运行(即我为 AIN0提供1V 电压以使数字输出)。

如果我获得 MSB、MID、LSB 中的任何十六进制值、那么如何计算知道电压值。 是否有任何公式要计算。

尽管我有给定的 ADC 计算计算器、但我认为它仅用于差分计算。

因此、请帮我解决这个问题。

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    无论您应用差分信号还是单端信号、输出编码都保持不变。 ADC 始终将输入视为差分信号、测量 AINP 和 AINN 之间的电压。 因此、如果 AINN = 0V 或某个其他值、则不会产生影响。

    使用双极性编码方案的 ADS125H02、数据表第47页的表15对此进行了说明。 由于编码方案是双极的、并且您要应用单端信号、因此您只能使用一半的代码范围。

    要将输出代码转换为电压、您需要获取十六进制/二进制 ADC 输出、转换为十进制、并乘以1 LSB。 这将为您提供与该输出代码相对应的电压。 请注意、1 LSB 取决于基准电压和您选择的增益设置

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

       是的、我使用了相同的计算。 但是、如果我提供1V 的输入电压、那么根据计算结果、我将获得1.5V 或2V 的输出电压。 有什么东西我丢失了。 请帮我解决这个问题。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    您使用的增益是多少、您的差分 VREF 电压是多少、以及您从 ADC 接收到的输出代码是多少?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将使用0.5增益和内部基准。

    我提供了1V 模拟输入、我正在得到  

    MSB - 5A

    中间- 3E  

    LSB - 11.

    是输出值

    并使用您上面提到的公式进行计算。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    您能否从 H02读回完整的寄存器映射、然后在寄存器读回后、您是否可以在施加1V 信号的情况下获取10个数据点、并向我提供所有这些信息? 您提供的十六进制值使用上一个帖子中的设置对应于~3.52V、因此这里有问题。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在模拟输入中提供了1V 电压、并读取了10个十六进制值、但与输入不匹配。

    此外、我还需要了解所有三个输入引脚(AIN0、AIN1、AINCOM)连接。

    在单端操作中、这些引脚的默认引脚连接是什么?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    您能否读回完整的寄存器设置、然后获取数据、然后发布寄存器值以及数据输出? 当我不知道 ADC 是如何配置的、并且看不到数据输出时、我无能为力。

    默认的多路复用器设置是两个引脚都短接至 VCOM ([HVDD-HVSS]/2)。 您可以在 AIN1和 AIN0、AIN0和 AIN1、AIN0和 AINCOM 以及 AIN1和 AINCOM 之间进行测量。

    布莱恩