This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:ADS54J69:最小采样率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/991287/ads54j69-ads54j69-sampling-rate-minimum

器件型号:ADS54J69
主题中讨论的其他器件: ADS54J60

您好!

我们有一个应用希望以低于250MSPS 的速率运行 ADS54J69、但数据表似乎暗示该器件无法使用低于500MHz 的输入时钟(第7.3节)。 不过、E2E 论坛上还有一篇文章建议最小采样率实际上由2.5Gbps 的最小串行器/解串器速率驱动

(+) ADS54J69:最低器件时钟频率-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

话虽如此、是否可以使用409.6MHz 的输入时钟运行 ADS54J69并实现104.8MSPS @ 4.096Gbps 的 JESD (LMFS=2242) ADC 输出速率? 从参考帖子中、我认为这是可能的、但我想确认。

谢谢、
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我正在检查与此相关的设计。 由于 ADS54J60的采样率在更新的数据表中的最小值为250MHz、我认为这也应该是 ADS54J69的最小规格。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TI 网站上搜索 ADS54J60。 您可以从此处下载它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    ADS54J69将与采样时钟配合使用、频率为250MHz。

    此致、

    Jim