This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1500:温度二极管

Guru**** 2834665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992284/adc08d1500-temperature-diode

器件型号:ADC08D1500

大家好、

我们的客户在旧设计中使用 ADC08D1500、并尝试使用温度二极管读取温度。 他注意到温度比预期的要高、还有一些毛刺。根据客户的说法、他 注意到数据表上有一条关于温度二极管的评论、"但没有暗示或确保指定的精度"。  

数据表第46页指出:"为方便用户使用、ADC08D1500包含一个热敏二极管、有助于进行温度测量。 但是、该二极管尚未特性化、TI 没有提供有关其特性的信息。 因此、没有关于使用该二极管时可达到的温度精度的信息。"

他想澄清这意味着什么、并想知道他是否可以使用二极管进行测试、或者不建议使用该二极管?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Danilo、

    我们将为您研究此内容、 并将尽快提供更新。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    在 ADC08D1500 数据表的第12页 、客户可以 找到两个指定温度下的测量电压。 遗憾的是、如第46页所述、我们无法保证该二极管的任何类型的精度。

    我们建议客户记录电压和温度以创建自己的表。 这将是检查可重复性/精度的好方法、最终允许客户根据其测量的二极管性能来决定是否要使用此方法。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    非常感谢您的澄清。

    此致、

    Danilo