This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:ADS131M08EVM 设置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS131M08EVM, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/991232/ads131m08evm-ads131m08evm-setup

器件型号:ADS131M08EVM
主题中讨论的其他部件:ADS131M08ADS131A04

全部:

我已经能够在我的计算机上安装 EVM 支持软件。  

如果我想从不同的微控制器运行 EVM 上的 ADS131M08、我需要做什么具体的事情、还是只需连接到 SPI 然后运行?

此致、

Todd Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    ADS131M08EVM 硬件、GUI 和固件旨在与提供的精密主机接口(PHI)控制器板配合使用。 您可以断开 PHI 与 EVM 子板的连接以连接外部微控制器、但我们的 GUI 无法再使用。 请记住使用可用的测试点和接头在控制器板和 EVM 之间共享 SPI 通信信号、电源和接地。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当连接到不同的微控制器时、PHI 是否可用于供电?

    如果未使用 GUI、"外部微控制器"是否可以通过板上的8引脚接头控制 SPI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    您可以使用 PHI 供电、但保持连接器已安装可能会导致与数字 I/O 发生冲突。 此外、您还希望 MCU 板的 I/O 电压直接与 ADS131M08共享、即使它接近来自 PHI 的3.3V 电压也是如此。 您可以将该 I/O 电压连接到"EVM_DVDD"。

    对于模拟电源、您可以远离 PHI 并为 R63提供外部5V 电压、并将 JP12设置为[2-3]位置。 或者、您可以直接向 TP2提供 AVDD 电压、但我认为使用 U1 LDO 会提供更好的噪声性能。

    提供的 J10接头可让您连接逻辑分析仪或外部 MCU。 我建议不要同时安装 PHI、因为它将与您的 MCU 共享连接。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇、这与 ADS131a04 EVM 有很大不同、后者具有用于禁用板载微控制器的跳线。 此外、A04 EVM 还有一排未组装的引脚、允许技术人员提供 SPI 引脚以允许访问逻辑分析仪。 MO8 EVM 上不存在这种情况。 最好使用 EVM 等用于逻辑分析仪访问的引脚来连接 PHI。 这样、在连接外部处理器时可以连接分析仪。 非常失望

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    感谢您的反馈。 ADS131M08EVM (J11和 J12)底部有一个40引脚 BoosterPack 封装。 根据我们支持 TI MCU LaunchPad 的 BoosterPack 模板、所有数字 I/O 和电源均会路由到这些未组装的接头:

    https://www.ti.com/jp/ww/launchpad/dl/boosterpack-pinout.pdf

    正如我在另一个主题中提到的、我们正在努力将 EVM 平台整合到少数控制器板上、这些控制器板与 EVM 本身分开管理。 PHI 控制器将用于大多数需要大于~8Mbps 的 ADC EVM。 在底部提供未组装的接头是我们决定支持外部 MCU 而不会显著增加设计复杂性或批量增加设计的方式。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速问题-提供 DVDD 和 AVDD 时、EVM 板消耗多少功率?

    (我的驱动电势有限、在连接之前、我需要知道。 我怀疑它非常小。。。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    在 HR 模式下、ADC 本身消耗大约6.5mA 的模拟电流和780uA 的数字电流。 这不包括 Y1或 U1的静态电流、但我想、如果每个电源至少有10mA 电流、这就足够了。

    此致、

    Ryan