This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:RTD 3线电路

Guru**** 2944730 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992661/ads1248-rtd-3-wires-circuit

器件型号:ADS1248

您好!

 

我想确认我们设计用于连接3种 RTD (PT50、PT100和 PT500)的电路。 所有探头均为3线。

所附电路是我们与 ADS1248IPWR 一起使用的电路。

我们将 TMS5703137DPGEQQ1用作微处理器。

我们使用2个 ADC、每个 ADC 都与一个3线 RTD 和其他模拟输入连接。 附加电路仅显示其中一个 ADC、但第二个电路完全相同。

通信工作正常、但我对电路和3线 RTD 上的读数有一些担忧。

如下所示、我们正在执行2次读数:第一次在 Hi 和 Sense 之间、第二次在 Sense 和 Lo 之间。

 

您能否确认我们需要从第一个读数中减去第二个读数以消除引线效应?

此外、我认为我们需要从第二个读数中移除100欧姆电阻器、因为我们目前的读数大约为100欧姆。

还是需要从电路中移除100欧姆电阻器?

 

当我将 SENSE 读取到 Lo 时、您能否确认我在 ANI1和 ANI2之间不需要电容器?

寄存器名称 位 设置 说明  
common:初始器件设置
IDAC0 DRDY 模式 0 DOUT/_DRDY 引脚仅用作数据输出
伊马克 110 激励电流= 1mA
IDAC1. I1DIR 10x0 IEXC1 (x=无关)
I2DIR 11xx 已断开连接(x=无关)
公共:将 PGA 复位为1  
SYS0 PGA 000 增益= 1
博士 0111 640 SPS
TAT/ADPT 设置  
MUX1 VREFCON 01 内部基准电压始终开启
REFSELT 00 已选择 REFP0/REFN0
MUXCAL 000 正常工作
SYS0 PGA 000 GAIN=DEFAULT 为1、取决于所安装的探头
博士 0111 640 SPS
通道:TAT_HI/ADPT_HI
MUX0 BCS 00 烧毁电流源关闭
MUX_SP 000 AIN0 你(们)好
MUX_SN 001 AIN1 传感
通道:TAT/ADPT 感测
MUX0 BCS 00 烧毁电流源关闭
MUX_SP 001 AIN1 传感
MUX_SN 010. AIN2 低
AoA/AOS/二极管/位设置基准
MUX1 VREFCON 01 内部基准电压始终开启
REFSELT 01 已选择 REFP1/REFN1
MUXCAL 000 正常工作
AoA/AOS 配置  
SYS0 PGA 000 增益= 1 (所有探头相同)
博士 0111 640 SPS
通道 AOA/AOS Hi
MUX0 BCS 00 烧毁电流源关闭
MUX_SP 011 AIN3 你(们)好
MUX_SN 111. AIN7 低
通道 AOA/AOS 雨刮器
MUX0 BCS 00 烧毁电流源关闭
MUX_SP 100 AIN4 雨刮器
MUX_SN 111. AIN7 低
通道:二极管 PS/二极管 PT
MUX0 BCS 00 烧毁电流源关闭
MUX_SP 101. AIN5
MUX_SN 111. AIN7
SYS0 PGA 001 增益= 2 (两个二极管相同)
博士 0111 640 SPS
通道:咬
MUX0 BCS 00 烧毁电流源关闭
MUX_SP 110 AIN6
MUX_SN 111. AIN7
SYS0 PGA 000 增益= 1
博士 0111 640 SPS

 

最棒的

Sabine Pennavayre-Guirand

e2e.ti.com/.../2727.RTD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabine、

    以下是您的问题的答案

    [引用 userid="483469" URL"~/support/data-converters/f/data-converters-forum/992661/ads1248-rtd-3-wires-circuit "]您能否确认我们需要从第一个读数中减去第二个读数以消除潜在影响?

    是的、这对于仅使用1个 IDAC 的3线 RTD 测量是必需的。 随附文档 https://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf 的第2.4节对此进行了说明

    [引用 userid="483469" URL"~/support/data-converters/f/data-converters-forum/992661/ads1248-rtd-3-wires-circuit "]

    此外、我认为我们需要从第二个读数中移除100欧姆电阻器、因为我们目前的读数大约为100欧姆。

    还是需要从电路中移除100欧姆电阻器?

    [/报价]

    是的、我会移除该电阻器、因为您唯一想使用二读数测量的是 RTD 引线电阻。 我也不知道 C44或 C40的用途。

    [引用 userid="483469" URL"~/support/data-converters/f/data-converters-forum/992661/ads1248-rtd-3-wires-circuit ]]当我读取 Lo 的感知时,是否可以确认我在 ANI1和 ANI2之间不需要电容器?

    如果您能够添加该电容器以帮助滤除差分噪声、那将更好。 此外、输入与基准输入上有不同的滤波器、有什么原因吗?

    您能否在原理图中解释不同的接地符号? 这通常意味着分离的接地平面、我们不建议这样做。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    感谢您的回答。 我的设计电路的系统工程师不再在项目中、因此我不知道为什么我们有 C40和 C44。

    对于电容器滤波器差异、我的系统工程师似乎使用两个7.5k 电阻器(R30和 R32)加上输入的 RTD 平均值计算了其值、但仅计算了参考输入的 R34和 RTD 平均值。 我需要了解如何再次计算这些值(我们使用了 sbaa201)、以查看我是否更改了该值。

    我们有模拟和数字接地。 根据 TI 建议、它们都连接到接近 ADS1248的位置。 当我检查电路板时、两个接地平面都已连接。 这似乎不会引起问题。

    最棒的

    Sabine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabine、

    如果您考虑了基于 SBAA201的滤波、那么您应该可以。 这有助于解释不同的电容值。

    有关接地、请参阅以下常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/data-converters-forum/755516/faq-pcb-layout-guidelines-and-grounding-recommendations-for-high-resolution-adcs

    如果系统运行正常、我假设您可以单独这样做。 我们通常会看到分离接地平面的问题、因此我们建议使用一个实心接地平面。

    布莱恩