This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:此电路能否正常驱动 ADS1015?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, OPA314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992305/ads1015-will-this-circuit-work-to-drive-the-ads1015-without-issue

器件型号:ADS1015
主题中讨论的其他器件: OPA314

我对使用 OPA314和 ADS1015的设计的稳定性有疑问。
OPA314输入将有一个差分信号、输出将进入 ADS1015。

原理图

您是否发现此电路存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Darren、

    我尤其更熟悉 ADS1015。 ADS1015的输入阻抗将根据您选择的 FSR 而变化、但对于单端测量、其阻抗可能介于3至100 Mohm 之间。 电路的稳定性将更多地降低到运算放大器的容性负载上。 该电路中有相当大的容性负载、因此我不能完全确定运算放大器的行为方式。 我建议将此问题提交给运算放大器团队、以便更好地回答放大器电路的稳定性问题。


    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、  

    在这里询问了有关 OPA314的问题。  

    那么、您能帮我完成以下工作吗?
    我的1kΩ 是反冲以及 Δ C/1uF 如何用作电荷桶滤波器。

    1) 1) ADS1015中采样电容器的 Csh 值是多少? 多少 pF?

    2) 2)采集阶段有多长时间? (输入上的开关连接到 AINx 和采样电容器的时间有多长?)
    这将决定从1uF 中提取的电荷量以及平衡电压、然后、如果这满足采集时间周期的1/2LSB 要求、为 OPA314提供通过1kΩ Ω 电阻器对1uF 重新充电所需的时间。

    我知道转换周期取决于 DR、但采集阶段会怎么样?

    3) 3)您是否会说、对于 μ 1kΩ 和1uF、 ADC 采样的反冲可以忽略不计? (首先、我了解如果1uF 远远大于采样电容器、则只会出现微小的压降、因为1uF 需要传输更多的电荷才能使电压显著下降...)

    Darren