This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8168:SPI 调试模式

Guru**** 2907720 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992295/ads8168-spi-debug-pattern

器件型号:ADS8168

您好!

我正在尝试通过启用 SDO 捕获的调试模式来测试与 ADS8168的 SPI 通信。 根据文档、如果设置了 DATA_CNTL 寄存器中的 DATA_VAL 位、ADS8168应输出固定的二进制模式1010 0110、但是在我的测试中、似乎输出二进制模式是1010 0101。 这一结果似乎是一致的、考虑到其他操作(例如写入和读取其他寄存器)似乎正常工作、我的问题是我是缺少什么、还是 SPI 通信实际正常工作、 意外的调试模式只是文档中的一个错误。 感谢您的任何评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    欢迎访问 TI E2E 社区!

    这是数据表文档错误。  设置 DATA_VAL 位时的正确固定二进制模式应为 :1010 0101b。

    很抱歉、这是将在下一个数据表修订版中更新的内容。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!