This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1114-Q1:如果 ADS1114的 VDD 与连接到 ADS1114 I2C 端口的上拉电阻器之间存在不同的电源

Guru**** 2504915 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1114-Q1, ADS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/991733/ads1114-q1-in-case-of-different-power-source-between-vdd-of-ads1114-and-pull-up-resistors-connected-to-i2c-ports-of-ads1114

器件型号:ADS1114-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1114

尊敬的专家:  

我对 ADS1114-Q1的 I2C 端口有以下要求。

在为连接到 ADS1114-Q1的 SDA 和 SCL 端口的上拉电阻器提供电压(3.3V)的情况下、在打开和关闭 ADS1114-Q1的 VDD 时、器件上是否有任何损坏或任何问题?

实际上、ADS1114的 VDD 电源不同于连接到 SDA 和 SCL 的上拉电阻器的电源。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VDD 为低电平时、SDA 和 SCL 引脚拉高应该没有问题。 只要数字引脚的绝对最大值被尊重(高达5.5V)、那么此部件应该是安全的。


    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scott

    非常感谢您的快速回答和评论。

    我明白了。

    此致、

    Hattori、Tsutomu