This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:DAC8775澄清

Guru**** 2543920 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/991660/dac8775-dac8775-clarification

器件型号:DAC8775

大家好、

客户希望 澄清有关器件的信息。 下面是查询。

"我希望得到有关您的一个组件 DAC8775的澄清。 我已经检查了数据表、它没有标注要在双极模式下使用的数据输入格式。  例如、数据应该是二进制补码或偏移二进制。"

数据表中只有信息显示"增益寄存器的输入数据格式为无符号直二进制、偏移寄存器的输入数据格式为二进制补码"

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、


    对于所有 DAC 输出范围、DAC 数据代码均为无符号直二进制数、并可在整个输出范围内进行缩放。

    例如、将范围设置为0V 至5V、输出代码0x0000将为0V、0xFFFF 将为5V。 此外、将范围设置为4mA 至20mA、0x0000的输出代码将为4mA、0xFFFF 将为20mA。

    将范围设置为双极并不会改变代码格式。 0x0000仍然是最低设置、0xFFFF 仍然是最高设置。

    另一个示例是将范围设置为±5V、输出代码0x0000提供-5V 输出、输出代码0xFFFF 提供+5V 输出。 0x8000的中量程代码提供0V 输出。

    此外、将范围设置为±24mA、输出代码0x0000提供-24mA 输出、而代码0xFFFF 提供+24mA 输出。 0x8000的中量程代码提供0mA 的输出。


    吴约瑟