This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC71416:DAC 输出电压

Guru**** 2770715 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC71416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/990728/dac71416-dac-out-voltage

器件型号:DAC71416

您好!

  我目前正在使用 SPI 通信处理 DAC71416与 MSP432P4111连接。 我在下面附上了用于验证的原理图和代码。

我从 DAC 中获得了器件 ID、但当我尝试获取任何通道中的输出电压时、无法获取所需的电压。 此外、当检查 REF 引脚时、DAC 中的 REF 引脚不会显示内部基准电压。 可能是什么问题、我可以使用外部基准、但这不是我的应用。 那么、请帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有几个问题。 您能告诉我 VIO、VDD、VCC、VSS 和 VAA 使用的电压是多少?

    当您说:  

    [引用 userid="463833" URL"~/support/data-converters/f/data-converters-forum/990728/dac71416-dac-out-voltage "]我可以使用外部引用,但它不是我的应用程序

    您是否意味着您在使用外部基准时看到了输出电压的变化?

    您是否能够写入 DACn_DATA 寄存器并读回数据?

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     VIO - 3.3V

    VDD - 5V

    VCC -(+) 15V

    VSS - (-) 15V

    VAA - 5V

    我还尝试了外部基准、DAC 仍然没有响应。 在输出引脚(全部16个通道)中未观察到电压。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉由于周末假期而延误。  您是否能够 写入 DACn_DATA 寄存器并读回数据? 您提供的代码中的命令对我来说是正确的、因此写入器件时可能会出现一些问题、尤其是因为您无法激活内部基准。 如果您向我发送了一个写入序列的示波器截图、我可以查看一下。

    此外、是否对/reset 和/CLR 施加高电压?

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我用3.3V 连接了/RESET 和/CLR 引脚。

    注-下面的频率为32kHz、我还尝试了3MHz 频率并获得相同的输出。

    下面是示波器图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我每个示波器截图显示了什么吗? 在同一范围内查看 SCLK 和 MOSI 线路也很有帮助、以便验证时序要求。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一个图像是时钟、

    第二个映像是\CS、

    第三个图像是 MOSI

    第4幅图像是 MISO、

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们能否在一个帧中获得/CS 和 SCLK 的示波器截图? (表示一个 SPI 事务)。 此外、如果可能、还应添加 MOSI。

    上述数字并不表示任何含义。 请做不必要的事

    此致、

    AK