This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:馈通放大器;干扰

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992331/dac80508-feedthrough-glitch

器件型号:DAC80508

您好、E2E、

 

我正在研究 DAC 的数字馈通和代码变化干扰。

它们都指定为以" nV-sec "为单位的脉冲面积。

 

以 DAC80508为例、其性能如下。

代码变化干扰中的4nV-s 是否为高电平?

数字馈通中的0.1nV-s 是否为低电平?

 

我对这种价值没有任何感觉。

如何分析它们的价值?  一般价值是什么?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已在以下博客中对此进行了说明。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/what-s-with-all-this-glitch-ing

    此外、我们还提供涵盖这些主题的视频课程。

    https://training.ti.com/lessons-precision-dacs-code-code-glitch

    https://training.ti.com/lessons-precision-dacs-digital-feedthrough

    请仔细阅读此文档、如果您需要进一步帮助了解、请告诉我。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我已经观看了视频课程。

    我想知道的是它们的价值。

    脉冲面积的单位为"nV-sec"。

    我不知道该值的严重性。

    在 DAC80508的数据表中、
    代码变化干扰中的4nV-s 是否为高电平?
    数字馈通中的0.1nV-s 是否为低电平?

    馈通和干扰的一般值是多少?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想量化这些数字、我可以说4nV-sec 不是那么高、因为 DAC 的毛刺脉冲能量超过10nV-s。 您真正应该看到的是、这在您的设计中是可以接受的。

    DAC 的输出沿其预期方向从一个电压值移至下一个电压值。 与这个理想示例相反、在一些代码到代码转换期间、实际 DAC 电路具有下冲或过冲特性。这个特性在每次代码到代码转换时并不一致。 一些过渡比其他过渡更引人注目。 毛刺脉冲规格量化了该特性。 例如、DAC 毛刺脉冲会因下冲或过冲而暂时输出错误电压、从而破坏闭环系统。

    毛刺脉冲没有通用值。 根据 DAC 架构、干扰能量可能会有很大差异。传统上、R2R DAC 的干扰能量将比串式架构 DAC 更高。 但在这里、设计人员可以使用跟踪和保持电路来优化毛刺脉冲能量、因此泛化并不容易。 您需要查看您的应用并做出决定。

    需要极低干扰能量的示例: 闭环系统、波形生成等

    现在、我们来讨论数字馈通、您需要再次了解应用并做出决定。 数字馈通会在您的 DAC 输出电压中引入不必要的高频噪声。 虽然这种影响是由 DAC 本身引起的、但不正确的接地和电路板布局会加剧这种影响。

    因此、如果您的应用需要精度、您应该首先在 DAC 级别寻找非常低的数字馈通。

    此致、

    AK