您好、E2E、
我正在研究 DAC 的数字馈通和代码变化干扰。
它们都指定为以" nV-sec "为单位的脉冲面积。
以 DAC80508为例、其性能如下。
代码变化干扰中的4nV-s 是否为高电平?
数字馈通中的0.1nV-s 是否为低电平?
我对这种价值没有任何感觉。
如何分析它们的价值? 一般价值是什么?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们已在以下博客中对此进行了说明。
https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/what-s-with-all-this-glitch-ing
此外、我们还提供涵盖这些主题的视频课程。
https://training.ti.com/lessons-precision-dacs-code-code-glitch
https://training.ti.com/lessons-precision-dacs-digital-feedthrough
请仔细阅读此文档、如果您需要进一步帮助了解、请告诉我。
此致、
AK
您好!
如果您想量化这些数字、我可以说4nV-sec 不是那么高、因为 DAC 的毛刺脉冲能量超过10nV-s。 您真正应该看到的是、这在您的设计中是可以接受的。
DAC 的输出沿其预期方向从一个电压值移至下一个电压值。 与这个理想示例相反、在一些代码到代码转换期间、实际 DAC 电路具有下冲或过冲特性。这个特性在每次代码到代码转换时并不一致。 一些过渡比其他过渡更引人注目。 毛刺脉冲规格量化了该特性。 例如、DAC 毛刺脉冲会因下冲或过冲而暂时输出错误电压、从而破坏闭环系统。
毛刺脉冲没有通用值。 根据 DAC 架构、干扰能量可能会有很大差异。传统上、R2R DAC 的干扰能量将比串式架构 DAC 更高。 但在这里、设计人员可以使用跟踪和保持电路来优化毛刺脉冲能量、因此泛化并不容易。 您需要查看您的应用并做出决定。
需要极低干扰能量的示例: 闭环系统、波形生成等
现在、我们来讨论数字馈通、您需要再次了解应用并做出决定。 数字馈通会在您的 DAC 输出电压中引入不必要的高频噪声。 虽然这种影响是由 DAC 本身引起的、但不正确的接地和电路板布局会加剧这种影响。
因此、如果您的应用需要精度、您应该首先在 DAC 级别寻找非常低的数字馈通。
此致、
AK