This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:散热器

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992033/adc12dj5200rfevm-heatsink

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ5200RF

对于 安装在 ADC12DJ5200RFEVM 上的 ADC12DJ5200RF 器件、使用了什么散热器以及如何安装?  请勿在 ADC12DJ5200RFEVM BOM/设计文档中看到指定的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们使用来自 Enzotech、PN 的以下散热器:MOS-CIO。 这些散热器附带一个散热粘性焊盘、该焊盘位于散热器的 ADC 顶盖和底部之间。

    此致、

    Rob