This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1020:设置和保持澄清

Guru**** 2982340 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1020, ADC08D1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992072/adc08d1020-setup-and-hold-clarification

器件型号:ADC08D1020
主题中讨论的其他器件: ADC08D1000

我们的设计之一是从 ADC08D1000迁移到 ADC08D1020。  FPGA 设计人员正在询问数据接口的设置和保持时间。  ADC08D1000数据表将 NS 作为单位、ADC08D1020数据表将 PS 作为单位、请参阅下面的屏幕截图。  请确认差异是否真实或拼写错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这些单位都应为 pSec。 根据输出模式、位时间仅为1ns 至2ns 左右、因此 nsec 不正确。

    在2012年迁移期间、旧的原始 ADC08D1000数据表中的拼写错误看起来像是 TI 版本。

    我们将努力进行调整。

    Thx、

    Rob