This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:DVDD 电源电流远高于数据表规格

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/991754/ads1120-dvdd-supply-current-much-higher-than-datasheet-spec

器件型号:ADS1120

各位专家:

我的客户正在使用 ADS1120进行设计。 为了滤除噪声、它们在3.3V 电源和 DVDD 引脚之间使用一个220 Ω 的串行电阻器。 加电后和配置器件之前、DVDD 电压最初为3.3V、但是、一旦 SCLK 脉冲(频率为5MHz)、它们会发现 DVDD 电压降至大约2V。 这意味着 DVDD 电压实际上为1.3V/220ohn = 6mA、 而 IDVDD 的数据表规格仅为95uA。 为什么?

原理图如下:

设备似乎正常工作。 它们尝试将220欧姆电阻器短路、ADC 工作正常。 我还与工程师确认、滤波后的3VISO1仅用于驱动 DVDD 引脚和1M 上拉电阻器、其上无其他负载。

问题是器件的 DVDD 电流为何如此高?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    CMOS 器件具有一个交叉区域、PMOS 和 NMOS 晶体管在很短的时间内都在该区域导通。  数据表中显示的电流基于一段时间内的平均值。  它不会显示瞬时电流、此时会产生更大的电流。

    在线路中添加铁氧体和电阻会影响运行。 铁氧体将尝试扼流这些快速瞬时电流。  此外、电源路径中的大电阻将添加一个低通滤波器、但同样会增加电源中的干扰。

     在静态运行中也可能存在工作电流和器件运行时的电流假设。  数字的输出驱动器电路可能驱动比数字操作的平均电流更大的电流。

    如果压降过低(例如2V)、则器件运行将不确定、因为最小工作电压为2.3V。  我建议使用电阻器或铁氧体、但不建议同时使用两者。  如果使用电阻器、我建议使用小于20欧姆的值。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢你的答复。

    但 我认为这不是由快速瞬时电流造成的。 请注意、客户已在 DVDD 和 DGND 上使用了两个旁路电容器(0.1uF+2.2uF)。 我认为这两个旁路电容器 足以提供快速瞬时电流、而铁氧体+220R 电阻器仅提供平均 DVDD 电流(95uA)。 考虑到平均电流非常低、铁氧体只能隔离非常高的频率噪声、 因此我认为使用220ohm 电阻器是一个很好的设计。  

    是的、使用较低的电阻可以使器件正常工作。 我只想了解数字电源电流与数据表不匹配的原因。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这种情况总是很难解释、因为这种讨论也在模拟端进行、并且可能是一个更大的问题。   假设电源电容器能够保持持续的电荷、并能够为电容器充电以快速保持相同的电荷水平。  IC 设计人员假设器件电源为低阻抗电源。  在某些情况下、电流需求足够强、电阻和电感会抑制电流、从而防止电容快速充电。  因此、无论实际电流消耗是多少、这都不是限制电源电流的好做法。  我看到过这样的情况:器件将开始供电并崩溃电源、直到发生掉电条件并将器件恢复到 POR 条件。  此过程可能会重复多次、甚至可能不会完全脱离 POR 状态。

    对于器件在这种特定情况下的实际电流消耗、假设电流超过数据表中的值。  正如我说过的、这是一个随时间变化的平均电流。  至于振荡器启动、计时和驱动输出等条件、这些条件可能会导致电流在短时间内增加。  安培是每秒库仑的测量值、因此电荷移动的总量可能会随着时间的推移而增加、而随着时间的推移而减少。  我已经看到短时间内的电流需求达到了几十 mA。  这足以使电源崩溃、即使使用2.2uF 电容器、再充电速度也不够快。

    最好由客户使用和示波器观察电源以查看操作。  如果它们具有电流探头、更好地查看器件随时间推移的电流消耗。

    此致、

    Bob B