This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5578:零代码错误

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992333/dac5578-zero-code-error

器件型号:DAC5578

尊敬的 TI 团队

以下是有关零代码错误的说明。 如果您读出这一点、是否正确地认识到零代码误差会随输出电压的变化而变化?

此外、如果零代码误差根据输出电压变化、
根据以下规则、是否正确地认识到它在最大值处仅变化4mV 或更小?

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    零代码误差不随应用的代码而变化。 它是在所有零加载到 DAC 中的情况下测量的。 您可能参考的是失调电压、它是传递函数线性区域内实际 VOUT 和理想 VOUT 之间的差异、该区域可能会根据代码而变化(可以是正或负)

    1-4mV 规格是器件之间零代码误差的最小值和最大值(基于统计计算)。

    在某些 DAC 数据表中、零代码误差和偏移误差可互换使用(基于单极或双极 DAC)。

    如果您担心特定代码的误差、只需使用可使用平方和根方法计算的总体未调整误差(TUE)。 请参阅以下 TUE 博客文章。

    e2e.ti.com/.../dac-essentials-how-accurate-is-your-dac

    如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致、

    AK