This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60504:如果我使 nLDAC、REFDIV、RSTSEL 和增益引脚悬空、该怎么办?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60508, DAC60504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992250/dac60504-what-if-i-make-nldac-refdiv-rstsel-gain-pin-floating

器件型号:DAC60504
主题中讨论的其他器件:DAC60508

我们使用的是 DAC60508器件。

但是、由于仅使用3个通道、我们需要考虑改用 DAC60504、因为 DAC60504具有较少的相同规格通道。

通过比较 DAC60508和 DAC60504、
我们知道 OUT4、5、6和7引脚 已替换为 GAIN、RSTSEL、REFDIV 和 nLDAC。(其余引脚为"引脚对引脚")

在电流电路上、OUT4、5、6、7为悬空状态。

如果在不进行电路修改的情况下将 DAC60508更改为 DAC60504、GAIN、RSTSEL、REFDIV 和 nLDAC 引脚将变为悬空状态。

在数据表中、当引脚未使用时、应将其连接到 GND。

如果处于悬空状态、是否存在异常运行的风险?

下图是电流电路的一部分。(DAC60508)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除/LDAC 引脚外、所有其他引脚都必须连接到适当的电压电平、无论是其 GND 还是逻辑高电平。

    如果您将这些引脚悬空、我们无法保证器件功能。

    此致、

    AK