This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70501:复位后、DAC70501Z 和 DAC70502配置寄存器的位9被置位、为什么?

Guru**** 2534900 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC70502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/991643/dac70501-bit-9-of-the-config-register-of-dac70501z-and-dac70502-is-set-after-reset-why

器件型号:DAC70501
主题中讨论的其他器件:DAC70502

你好!

我现在正在我的软件项目中实施 DAC70501Z 和 DAC70502器件。 复位后、读取两个器件的配置寄存器会提供0x0200、这意味着位9被置位。 这两个器件的数据表中都未描述该值。  

这是正确的、该位意味着什么?

然后、我有一个有关数据寄存器命令8和9说明的提示。 在第29页上、您可以找到数据左对齐的提示。 请参阅屏幕截图。

在第34页上、数据左对齐没有提示。 这种提示可以节省时间和问题。

此致、

Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    我正在寻找我们的设计来评论配置寄存器位。  数字设计师已经离开办公室几天了、因此我将在周一与他确认。

    寄存器映射中标记了左对齐、如您突出显示的那样。  DAC 数据说明还在数据上显示了2位和4位填充器、但我同意、可能需要更清楚一些。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我与我的数字设计团队一起检查了这个问题、位9应该被置位、这样您的读数为0x0200是正确的。 我们将更新 PDS 以反映此更改。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供这些信息、但这位9意味着什么?

    此致

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此位由设计保留。 从用户的角度来看、无需担心。

    此致、

    AK