This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:DAC 增益

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992235/dac38j82-dac-gain

器件型号:DAC38J82

尊敬的 Sirs:

能不能有人告诉我如何控制 DAC 的输出增益(DAC 增益)。 我使用了 Mixer_gain:6dB 和 QMC_giA 和  QMC_giB、但我找不到右侧功能方框图中所示的 DAC 增益。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅龙

    DAC 粗增益由寄存器地址0x3、数据位15:12控制。 范围为0000到1111。

    此致、

    Jim