This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:电缆长度

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/991856/ads127l01-cable-length

器件型号:ADS127L01

大家好、

当前项目使用2通道线路连接到 IEPE 传感器(型号:780B)、并使用导线材料(如附件所示)。

我们想知道导线的长度是多少?

ADS127L01是否仍能接收信号?

e2e.ti.com/.../xdaq_2D00_600_2800_1_2900_.pdf

e2e.ti.com/.../780B_2D00_780C-spec-_2800_99014_2900_D.1.pdf

e2e.ti.com/.../C111J3106A10SL30000.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    IEPE 传感器制造商 Wilcixon 更好地回答了这个问题。  但是、我认为您应该能够驱动3米长的电缆并获得良好的结果。

    我快速浏览了他们的网站、他们有一份很好的应用手册、其中讨论了信号频率、传感器驱动电流和电缆长度之间的权衡。  这是他们的应用手册的链接。

    https://wilcoxon.com/wp-content/uploads/2018/11/TN22_Vibration-sensor-wiring-and-cabling_2018.pdf

    图4显示了不同激励电流的最大信号频率和电缆长度之间的关系、假设电缆电容典型值为30pF/英尺。  我查看了您的电缆规格、没有看到电容规格、但我不会期望它有显著的不同。  但是、您应该联系电缆制造商、并要求每单位长度的电缆电容来确认确切值。

    根据您的原理图、您以4mA 的电流驱动传感器。  参考 Wilcixon 应用手册、图4、假设您的电缆电容典型值为30pF/英尺、您应该能够驱动长达10英尺或9米的电缆、并支持高达100kHz 的频率。  假设您只需要支持高达14kHz 的信号频率(传感器的3dB 带宽)、则本示例中的最大电缆长度 将接近250英尺或76米。  此外、图4假设峰值信号为5V。  查看您的原理图、您的满量程峰值将是3.3V、这进一步增加了可能的最大电缆长度。

    如果您对 ADS127L01有任何具体问题、请回复此 e2e 主题。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用