This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:ads1278 mbed 示例源代码

Guru**** 2944950 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS1278EVM-PDK, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/991805/ads1278-ads1278-mbed-example-source-code

器件型号:ADS1278
Thread 中讨论的其他部件:、 ADCPro

您好!

ads1278 mbed 示例源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS1278唯一可用的源代码包含在评估板插件 ADS1278EVM-PDK-SW 中。  您可以从 ADS1278EVM-PDK 网页下载它。  请注意、此软件不受支持。

    https://www.ti.com/tool/ADS1278EVM-PDK

    将下载包安装到默认目录后、您可以在此处找到源代码:

    C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1278\source

    ADS1278EVM LabVIEW source.zip 文件包含 LabVIEW VI 以及在 TMS320VC5507PGE 处理器上运行的 C 源代码。

    通常、ADS1278是与 MCU 配合使用时更容易的器件之一。  ADS1278中没有要配置的寄存器;配置在硬件中完成。 因此、该器件是只读器件。

    主机 MCU SPI 端口应配置为控制器。 您可以极控/DRDY 引脚或使用它触发中断以时钟输出数据。 一旦数据就绪(/DRDY 从高电平变为低电平)、您可以为数据计时。 ADS1278在 SCLK 的下降沿移出 DOUT 上的数据、主机 CPU 可以在 SCLK 的上升沿捕获这些数据。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用