This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:无法读取 ID

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/990553/ads1299-id-read-does-not-work

器件型号:ADS1299

我有自己的 ADS1299电路板。

设置为内部时钟。 pwdn#和 reset#绑定到 DVDD。 START 和 DAISY_IN 已接地。

加电后、我发出 RESET 命令、然后启动转换命令。 在 START 转换命令之后、Drdy 开始脉冲。

现在我发出 STOP 命令并尝试读取 ID 寄存器。 该部件返回零。 (一些其他寄存器确实返回一些"1"位)

在这个论坛上、有人建议必须使用硬件复位引脚(而不是软件复位-数据表建议使用任一引脚)

实际情况如何?

此致、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您发帖。

    您是否在硬件设计中将 nPWDN 和 nRESET 引脚连接在一起? 如果是这种情况、则使用 nRESET 引脚的加电时序(数据表中的图76)将不起作用。 在器件上电序列期间、您可以使用软件复位命令代替硬件复位引脚。 请确保仅在 VCAP1达到1.1V 或更高值后发出 RESET 命令、如上电时序图所示。   

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 TC。

    我在 VCAP1电压达到1.1V 后发出复位命令

    未正确返回 ID。

    硬件复位# A 是否必须使芯片正常工作?

    此致、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您可以对上电 序列使用硬件或软件复位。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    好的、谢谢。

    如果我在执行 RESET 命令后大约2秒等待/睡眠、则会正确返回 ID。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

      复位后、您只需18 x tCLK 即可开始使用器件。  

    谢谢

    -TC