This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DV160:SPI:ESD 保护二极管

Guru**** 2847070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/991802/adc16dv160-spi-esd-protection-diode

器件型号:ADC16DV160

您好!

SPI 输入端子的 ESD 保护二极管是否连接到 VA3.0电源?
根据绝对最大额定值说明5)、它是 VA3.0、但考虑到 SPI 的电源电压、它看起来像是 VDR(标称值= 1.8V)。

我们的客户正在调查过压的危险。

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    SPI 信号对应于 V-DR 电源电压(+1.8V 标称值)、因此需要将3.3V SPI 电平转换为用于 ADC SPI 输入的1.8V 逻辑。

    此致、

    Dan