This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5231EVM:将 EVM 与 Linux 板连接

Guru**** 2770415 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5231EVM, ADS5231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/991486/ads5231evm-interface-the-evm-with-linux-board

器件型号:ADS5231EVM
主题中讨论的其他器件: ADS5231

您好!

我现在有一个 Linux 板。  我希望创建一个应用来获取60MHz 模拟数据并使用 FFT 对其进行分析。

我看一下 ADS5231EVM。  我能否将其数字输出引脚连接到 Linux GPIO 并编写一个 C 程序来读出和存储数据?  如果是、您是否有如何完成的示例?  或者、我只是将其放入一个循环中、读出每个12位 GPIO 并移位、直至它形成一个12位的数字?  这是否足够快?

希望很快收到您的回复。

此致、

Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nelson、

    我已随附下面的 ADS5231和 ADS523x EVM 的数据表。  ADS5231是一款40MSPS 器件、不适用于60MHz 数据。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ads5231.pdf

    e2e.ti.com/.../ads523x.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase W、

    我想40 MHz 目前还可以。  但是、我们能否将数字输出连接到 Linux 板的 GPIO?  我们是否可以仅使用循环来读取 GPIO 值并移位、直至形成12位数字?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nelson、

    这完全取决于 Linux 电路板的 GPIO 读取速度和存储器限制。 我想它不会足够快。  如果  您决定继续执行此操作、则 ADS5231EVM 支持的数据采集卡是 TSW1400EVM。 此主题现在将关闭。 感谢您的查询。

    此致