This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:模拟带宽

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/991590/ads8689-analog-bandwidth

器件型号:ADS8689

尊敬的支持团队

根据数据表、 ADS8689具有内置的二阶 抗混叠 LPF、 其截止频率为–3dB、"通常设置为15kHz"。 数据表提供了显示该滤波器的幅度和相位响应的图、 但我无法找到更详细的信息、例如  

-该滤波器截止频率的容差是多少?
-是否有幅度和相位响应的数学描述?
-该滤波器的系数是多少?

如果您能为我提供更多详细信息、我将不胜感激。

此致
重做  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、转至

    我将与您脱机联系。

    此致、

    戴尔