This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121S101:ADC121S101CIMF / NOPB 器件 IBIS 模型

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/990814/adc121s101-adc121s101cimf-nopb-device-ibis-model

器件型号:ADC121S101
主题中讨论的其他器件:ADC128S102

我们正在为器件 ADC121S101CIMF / NOPB 寻找 IBIS 模型

项目详细信息:PDIO (现场 IO 控制器模块产品–在设计中包含4个 ADC 器件。 输出信号通过5.0V 至3.3V 的电平转换器、然后在 FPGA 输入端结束。

模型将在 Mentor Hyperlinx 工具中使用、以便在 ADC 和 FPGA 之间运行信号完整性仿真。

 

此致、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oya、

    我们拥有的最接近的 IBIS 模型是用于 ADC128S102器件、该器件在非常相似的时间出现、并在设计中使用类似的数字单元。  您将在产品文件夹中找到 IBIS 模型:  

    https://www.ti.com/product/ADC128S102