This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58B18EVM:数据转换器论坛

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58B18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/991390/ads58b18evm-data-converters-forum

器件型号:ADS58B18EVM
主题中讨论的其他器件:ADS58B18

使用引脚接头 J5而不是 LVDS 测量 ADC 输出时、我是否必须安装 CMOS 缓冲器来代替 U7?

购买的 ADS5818EVM 电路板似乎没有 CMOS 缓冲器代替 U7。 那么、我能否在这种环境中使用 J5?

当不使用 CMOS 缓冲器时、我想知道输出阻抗(EX -输出电阻:50欧姆、输出电容:5pF)和输出电压范围(例如-低电平:0V、高电平:3.3V)。

此致、

李贞均