This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8814:dac8814 IOUT 引脚的输出功率

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/991155/dac8814-output-power-of-dac8814-iout-pin

器件型号:DAC8814

大家好、

使用芯片 dac8814、然后检测 IOUT 引脚的输出功率仅为2MW。 这是正常的吗? 多少正常?

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有正确理解这个问题、您说的 IOUT 功率是什么意思? 这是一个 MDAC、您必须使用运算放大器到 DAC IOUT 才能正确使用它。 请查看数据表中的典型应用图。

    满量程输出电流为2mA、以+/-10V 为基准。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我认为输出功率为2mW、这 是不正常的、所以我想知道正常 值。

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是如何获得此号码的?

    此致、

    AK