This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:无输出

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/991226/dac60501-no-output

器件型号:DAC60501

您好!

我正在尝试启动一个包含 DAC60501M 的电路、我发现我没有任何输出。 原理图的相关部分。 根据我从数据表中了解到的情况、默认设置应足以在 POR 序列完成后立即提供输出、并且由于我使用的是"M"版本、因此应转到中标度。 因此、我预计、一旦我向 VDD 引脚施加3V0_COND、我将在输出端看到中量程电压。 它不是-它只是位于0V。  当我尝试写入 DAC 值寄存器时、它也没有响应、因此我必须假设存在根本错误、这会阻止我看到任何输出。 这是一个奇怪的现象、因为电路设计看起来很简单。

目的是通过拉低引脚4在 SPI 模式下运行。 已验证是否将3V0正确施加到引脚1 (VDD)。

因为它应该在 SPI 模式下运行、所以我无法读取任何寄存器、这有点麻烦、但它看起来很简单、以至于我很惊讶是否有任何问题。 我是否在这里做过愚蠢的事?

谢谢、

戈登。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在引脚8上获得2.5V 电压? 如果不是、则存在一些配置问题。

    由于您的电源为3V、因此必须首先通过写入增益寄存器(写入0x0101)将内部基准设置为 div 2、以便 REF_DIV 位本身为1。

    这确保基准被2分频、并且输出缓冲器的增益为2、从而使输出电压为0至 Vref。

    请查看下面有关此要求的数据表建议。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    感谢您快速返回给我。VREF 引脚上确实有2.5V 电压、因此我按照您的指令将0x0101写入寄存器0x04、现在看起来运行得很好。

    我已经多次阅读了数据表的该部分、但我没有正确了解它的含义。 我很高兴这是一件简单的事情!

    感谢您的帮助、非常感谢。

    戈登。