This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:增益、基准分频器和满量程范围

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/991225/dac80508-gain-reference-divider-and-full-scale-range

器件型号:DAC80508

员工、

参考数据表中的图36

  • 基准= 2.5V

似乎一个0x3FFF 的 DAC 代码生成一个5V 的输出电压。   如果增益= 2且基准分频器= 1、则不应使用满量程0xFFFF 代码生成5V 电压。   我在这里有点困惑。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    此图看起来是使用14位器件、因此0x3FFF 为满量程、0x2000为中量程。 图35中的图看起来是使用16位器件。 我不确定他们为什么决定在这两个图之间切换分辨率。 正确的做法是、当使用16位 DAC 且增益= 2时、0xFFFF 将生成5V 电压。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Katlynne、

    感谢及时的响应。

    Don