This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118EVM:我能否在 EVM-GUI 上实时查看数据?

Guru**** 2769685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/991006/ads1118evm-can-i-see-the-data-in-real-time-on-evm-gui

器件型号:ADS1118EVM

您好、TI 专家、

上次我询问 ADS1118EVM 与 PC 的连接;

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/data-converters-forum/990020/ads1118evm-cannot-connect-to-pc

最后、我可以借助您的帮助连接到 PC、但我遇到了另一个问题。

我想实时查看数据、但我只能在数据收集完成后查看数据。

我想看到的是使用 K 型热电偶改变的温度、但我只能同时看到数据。

是否有任何无法看到的设置?

(我更改了 CONFIG 寄存器的第8位、当时看不到数据收集结束、也看不到实时数据收集。)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    ADS1118EVM/GUI 无法实时显示数据。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢你的答复。

    我能否使用其他工具实时查看数据?

    如果不是、我的客户会遇到问题、因为他们希望在设计到 PCB 之前对其进行测试。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我不知道客户可以实时查看数据的任何现有工具。 但是、他们当然可以将 ADC 与适当的处理器配对、以收集数据并将其连续传输到 PC。

    提醒一下、我们的 EVM 旨在供客户用于评估 ADC 的性能并熟悉其操作。 EVM 不用于任何特定应用、也不用于作为更大系统的一部分。

    布莱恩