This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6125:与 Linux 板连接的 ADS6125接口

Guru**** 2766855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS6125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/990834/ads6125-ads6125-interface-with-linux-board

器件型号:ADS6125

大家好、


是否有将 Linux 板连接到 ADS6125的方法? 如果可以连接、我应该使用什么通信端口、SPI?

如何获取 ADC 数据并将其放入 DMA 中。 之后,如何使用 POLPOL()函数从 ADC 缓冲区/dev/io:device0中读取数据?

希望您能回答。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、

    TI 没有任何可与 ADS6125EVM 配合使用的 Linux 电路板接口示例。 您可以移除跳线 JP2、3、6和7上的分流器、并将所有这些跳线的引脚2连接到 Linux 板、以驱动 SCLK、RESET、sdata 和 SEN 引脚。 只需遵循数据表第13页上显示的 SPI 协议即可。 该器件不支持寄存器读取。

    此致、

    Jim