This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:TSW14J56RevD 重新引脚 FW.Qar "Arria V GZ-quot;无效器件

Guru**** 2521140 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/990578/tsw14j56evm-tsw14j56revd-respin-fw-qar-arria-v-gz-not-a-valid-device

器件型号:TSW14J56EVM

尊敬的 TI 专家:  
我刚将此电子邮件发送给英特尔 FPGA 支持、希望他们能给我一些建议、同时、我将其发布在 TI 的论坛上、希望有人已经遇到了这个问题、并且解决方案已经记录在了某个地方。
我使用最新的 Quartus Prime 标准版(20.1.1)并安装 Arria V 设备。 当我加载从 TI (TSW14J56RevD Respin FW.Qar)下载的 Qar 文件时、编译 器抱怨"Arria V GZ"不是有效器件或未安装。 该项目使用 TSW14J56EVM 和 AFE58JD48EVM 构建超声波图像系统。 请帮助我解决此问题或找出解决方法。  
此致、
David
////////////////////////// 发送电子邮件至英特尔支持部门。
 
感谢您的盛情款待、我正在设计一个使用德州仪器(TI) TSW14J56评估板的项目、其中包含一个 ArriaV 5AGZME1EH29 (在原理图上)。  
当我打开 TI 提供的 Qar 文件时、最新的 Quartus Prime 标准版(20.1.1)说  
警告(13177):您的设计面向器件系列"Arria V GZ"。 指定的系列不是有效的器件系列、未安装或在 Quartus Prime 软件的此版本中不受支持。 如果您从存档版本还原了项目、则您的项目已成功还原、但您仍必须指定或安装受支持的器件系列。
当我运行以安装器件时、显示已安装 Arria V。 (已连接屏幕截图)
我认为我无法更改器件来编译 Qar 文件、因为它安装在演示板上。  
请为我提供解决此问题的建议、  
多年来、我一直是 Altera 的忠实用户、但近年来没有使用。  
感谢你的帮助。  
David  
INFO:运行 Quartus Prime Shell
信息:版本20.1.1内部版本720 11/11/2020 SJ 标准版
信息:处理开始:2021年3月31日22:00:33日
INFO:COMMAND:Quartus_sh --restore -output C:/FPGA/TSW14J56 -no_overwrite "C:\FPGA\TSW14J56RevD Respin FW.QAR"
信息:Quartus (args):-unqar -output C:/FPGA/TSW14J56 -no_overwrite{C:\FPGA\TSW14J56RevD Respin FW.Qar}
INFO:Qar.TCL 版本#1
INFO (125069):Quartus Prime 软件的当前版本中更改了默认赋值--对默认赋值的更改包含在文件 c:/intelfpga/20.1/quartus/bin64/assignment_defaults.qdf 中
INFO:恢复的 Quartus 项目文件:Altera_JESD204B/jesd204b_refdesign/syn/AVGZ_gen_jesd204b_120_SP2_external_memory/jesd204b.QPF
警告(13177):您的设计面向器件系列"Arria V GZ"。 指定的系列不是有效的器件系列、未安装或在 Quartus Prime 软件的此版本中不受支持。 如果您从存档版本还原了项目、则您的项目已成功还原、但您仍必须指定或安装受支持的器件系列。
信息(13198):您的项目已成功恢复、但在设计针对支持的器件系列之前、无法更新"流程摘要"报告中的器件信息。
INFO:已成功将'C:/FPGA/TSW14J56RevD Respin FW.Qar'恢复到'C:/FPGA/TSW14J56 /'目录中
INFO:生成的报告'jesd204b.restore.rpt'
信息(23030):已成功评估 Tcl 脚本 c:/intelfpga/20.1/quartus/common/tcl/apps/qpm/qar.tcl
INFO:Quartus Prime Shell 成功。 0个错误、1个警告
INFO:峰值虚拟内存:4836 MB
信息:处理结束:2021年3月31日22:00:46日
INFO:已用时间:00:00:13
INFO:CPU 总时间(在所有处理器上):00:00:12
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、当我升级 IP 组件时、Quartus 将一直保持在大约4%的水平(超过50分钟)。 我将向英特尔寻求有关此 IP 升级问题的帮助、是否有一个新的存档项目从 TI 方面升级了 IP?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我建议使用 Quartus II 14.0版。 这用于编译电路板使用的当前固件。 另一个选项是让英特尔提供帮助。 没有新的存档项目。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尝试一下。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最新的 Quartus 中、Arria V 仅受 Quartus Prime 标准支持。  

    我想我应该使用 Quartus Prime 标准修订版。

    有14.0.1和14.0.2。 您更喜欢哪一种?

    谢谢、