This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256EVM-PDK:询价

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256EVM-PDK, ADCPRO, ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/990633/ads1256evm-pdk-inquiry

器件型号:ADS1256EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADCProADS1256

您好!

你好。

我们的客户正在使用 ADS1256EVM-PDK、他们有以下观察结果和问题。

"我购买了 ADS1256evm-PDK、用于评估上述 ADC
我正在尝试使用 ADCPro 软件,但这是*非常*的错误-您是否有任何有关软件的信息/资源可用于评估 EVM 卡

DLL /USB 驱动程序中的错误



这是其中一条消息。 有时无法关闭软件、我需要重新启动计算机。


这一个特别棘手...



这种情况经常发生。

存储器问题经常出现、代码中是否存在内存泄漏和垃圾收集问题? 在 SoM 时间之后、我无法仅捕获100个采样序列

我从论坛上看到、我不是唯一一个遇到软件问题的人。 是否有办法绕过 ADCPro 并使用例如 python?

通常、是否有方法可以存储默认设置、因为我必须每隔五分钟左右重新启动一次、因此需要一些时间才能记住使用这些设置对芯片进行编程。 是否发送整个寄存器映射?"

我们感谢您在这一问题上的投入和帮助。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我们正在将其中一些较旧的 EVM 从 ADCPro 迁移到较新的平台。 目前、我们还没有适用于 ADS1256EVM 的替代软件解决方案。 如果客户愿意尝试将 EVM 连接到外部 MCU、则可以参考一些示例代码项目:

    e2e.ti.com/.../1182307.aspx (MSP430的示例代码)

    github.com/.../ADS12xx-Library (GitHub 上具有 Arduino 示例代码的第三方项目)

    有关 ADCPro 错误消息的说明

    • 我可能建议尝试重新安装 ADCPro 和 ADS1256EVM-PDK 插件、以查看这是否有助于解决该问题。 我曾看到 LabVIEW 应用程序损坏、并且有时会显示类似的消息。

    • 此外、ADCPro 似乎存在无法读取 ADS1256EVM 上的 EEPROM 的问题。 为了解决这个问题、我建议打开 C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1256\adcpro_evm.ini 文件、并将"EEPROMVerify=true"更改为"EEPROMVerify=false"。

    此致、
    Chris