This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B04-Q1EVM:不支持器件-错误

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131B04-Q1EVM, ADS131M04EVM, ADS131B04-Q1, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1011400/ads131b04-q1evm-device-not-supported---error

器件型号:ADS131B04-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: ADS131B04-Q1ADS131M04

ADS131B04-Q1EVM 的软件看起来安装正确、但我收到错误:器件不受支持(7701)。 调用链:ADS131B0x.lvlib:Main.vi

接口板标记为 PHI EVM Controller-A

LED D5亮起、D1和 D2在上电后快速闪烁、但当软件尝试通信时、闪烁频率会降低。

我该怎么做才能使其正常工作?

BR Knud Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Knud、

    感谢您的发帖。

    将 EVM 连接到 PC 后、能否提供设备管理器的屏幕截图? 启动 ADS131B04-Q1EVM GUI 后、EVM 的枚举方式是否不同? 错误的屏幕截图也很有用。

    我认为、当 D1和 D2闪烁频率降低时、EVM 已成功连接到 GUI、因此我不能立即确定导致此错误的原因。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好、感谢您的回复-以下是连接 EVboard 后的设备管理器图片、以及显示同步/复位信号和启动应用程序时的两个 LED 的示波器图片。

    设备管理器图片:

    同步/复位信号和 LED D1/D2的图片

    第一部分是启动应用程序之前、最后一部分是故障显示时。

    黄色迹线复位、绿色迹线为 D1、橙色迹线为 D2。 时基为1秒/单位

    应用程序出错:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Knud:

    感谢您的更新。 我将与我们的软件团队讨论并了解我们可以建议的后续步骤。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Knud、

    感谢您的耐心等待。 我已通过电子邮件向您发送了更多信息。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Knud–我们已确定一些 ADS131B04-Q1EVM 被我们的 CM 错误地编程为 ADS131M04EVM。 请立即尝试使用ADS131M04EVM GUI 、同时我们会解决此问题。 由于数字接口与 ADS131M04相同、因此您仍应能够与 ADS131B04-Q1板载通信并评估其性能。

    此致、

    Ryan