This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7870:使用高于2.5伏的外部基准、导致测量不准确。

Guru**** 2579485 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7870, REF3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012611/ads7870-using-external-reference-above-2-5-volts-resulting-in-inaccurate-measurements

器件型号:ADS7870
主题中讨论的其他器件: REF3130

你好!

我们使用 ADS7870已经有几年了。 我们最初使用了内部2.5伏基准。 但是、我们最近重新设计并开始使用外部3.0伏基准。
然后、我们发现测量结果在2.5-3.0伏之间非常不准确。 内部基准电压已通过内部寄存器停用。 有人对此行为有解释吗? 该 ADC 是否可与高于2.5伏的外部基准配合使用? 数据表中未提及考虑使用外部基准的限制。


我期待收到任何答复并帮助解决这一问题。

此致 Jens Trydal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何连接外部基准? 它是通过引脚27还是通过引脚28进行连接?

    我建议通过引脚27连接它、这将为 ADC 提供一个驱动缓冲器、以确保输入在转换过程中得到良好的稳定。  

    如果使用引脚28、您使用的是什么基准? 是否有驱动缓冲器?

    我认为精度是 基准电压降级造成的。  

    此外、请注意 VDD 需要等于或高于基准电压。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答、我的回答延迟是因为暑假。

    我们一直使用引脚28作为外部基准的连接。 使用的 VDD 为3.3V、开关电压高于3.0伏的基准电压。   我们使用的是 TI 的 REF3130, https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=REF3130AIDBZT 。

    另一项可能不相关的观察结果:  

         -当使用内部基准电压时、电压为2.5伏、并且激活内部缓冲器。

         -缓冲器的输出测量值为1.87伏、而不是我认为应该的2.5伏。(PS:当然、这是在外部基准断开连接的情况下进行的)

         这一事实不影响结果。 ADC 在2.5伏基准电压下按其应有的方式工作。

         -当使用一个1.15V 的内部基准电压时、缓冲器的输出为1.15V。

    ADS7870连接原理图:

    在具有3.0V 外部基准电压的 ADS7870上测量的误差:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    不用担心、  

    遗憾的是、我们的机器不支持许多文件共享方法。 我可以向您发送使用受支持的文件共享方法的邀请、或者我们可以将此对话发送到电子邮件主题、其中共享个人文件更容易。 请告诉我使用哪种方法、我将发送到您的 TI 注册电子邮件。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我最容易共享 OneDrive 链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这现在已脱机。